This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62134D:用于更高电流请求的相关产品

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62134D, TPS62180, TPS62480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737556/tps62134d-the-related-products-for-highier-current-request

器件型号:TPS62134D
主题中讨论的其他器件: TPS62180TPS62480

尊敬的 TI:

TPS62134D 的输出电流约为3A。

由于新的英特尔 项目请求、是否有任何相关解决方案的输出电流高达5A?

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CT、

    我们有 TPS62180、它可以执行6A。

    这适用于哪款英特尔处理器? 您是否具有2S 或1S 电池输入电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    处理器为威士忌湖 u、输入电压为5V、现在我们的客户使用 TPS62134D。

    对于更大的输出电流请求、是否有任何新的系列器件云替代它?

    因为 TPS62180看起来没有 VID。


    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清。 对于5V 输入电压、TPS62480是一款超小型低厚度6A 解决方案。 它有一个 VSEL 引脚来配置2个 Vout 设置点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    谢谢、但我们的客户现在需要4步电压、如下图所示、是否有其他解决方案? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、TPS62480仅提供2个电压、但您可以通过 FB 引脚上的外部 FET +电阻器根据需要添加任意数量的电压、如下所示: www.ti.com/.../slva489.pdf

    I2C 是否可以接受?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CT、

    如果您可以通过 E2E 对话向我发送私人消息、我们可以讨论您客户的具体需求。 TI 可能有一款产品可满足您的需求、即使该产品不在网络上也是如此。 我们不能在论坛中讨论这些类型的产品、必须直接这样做。