This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:当 DPM 工作时、充电电流如何因系统负载增加而变化

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739620/bq25703a-how-does-the-charging-current-change-when-dpm-is-working-due-to-system-load-increased

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:BQ25703

您好!

  如标题所示、我们通过持续缓慢地降低输入电压来测试该机制。

 当输入电压低于 VDMP 设置时、充电电流(电池仿真器的输入)会立即更改。 (1.3A  -> 0.7 ~0.8A)

 您能否详细说明 DPM(动态电源管理)机制?   可以减小充电电流、但采用哪种方法或算法?

 什么是降低电流阶跃?  500mA、 看起来太多。Leo

 Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、

    假设 VDPM 设置是您使用的适配器的标称电压高于 VDPM、但低于 VDPM、因为其功率能力已超出。 VDPM 是一个模拟环路(无固定步长)、此环路将尝试通过减少电流负载来恢复高于 VDPM 的输入电压。 这首先通过减小充电电流、然后进入补充模式(此时电池放电以补充适配器输入)、最后通过限制开关稳压器的电流来实现、一旦达到电池的放电电电平、便会导致 V_SYS 开始下降。

    根据您的描述、您处于降低电池充电电流的第一阶段。 但是、我认为您的测试不能准确地模拟 VDPM 要解决的实际情况。 使用真实适配器(与工作台电源相反)时、适配器标称电压将高于 VDPM 电平、并且仅会随着 I_SYS/I_BAT 负载的增加而下降到低于 VDPM 电平。 然后、当 BQ25703降低 I_BAT 时、输入电压将因此在 VDPM 之上恢复。

    在您正在运行的测试中、您将下降工作台电源的标称电压、当 I_BATT 降低时、其电压不会"放松"回到标称输入电压。 我认为这就是为什么您看到 I_BATT 出现如此大的跳转、从而使输入电压略有下降的原因。

    相反、请将电源的电压设置为高于 VDPM、但要设置电源的电流限制。 然后、您可以稳定地增加 I_SYS 上的负载、而不是降低 PS 电压、直到达到 PS 的输入电流限值。 此时、当 I_SYS 继续增大时、您的 PS 的输入电压应该会下降、但当输入电压达到 VDPM 时、I_BATT 将平稳降低、以便将输入电压保持在 VDPM 电平。

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Steve。