请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 主题中讨论的其他器件:BQ25703
您好!
如标题所示、我们通过持续缓慢地降低输入电压来测试该机制。
当输入电压低于 VDMP 设置时、充电电流(电池仿真器的输入)会立即更改。 (1.3A -> 0.7 ~0.8A)
您能否详细说明 DPM(动态电源管理)机制? 可以减小充电电流、但采用哪种方法或算法?
什么是降低电流阶跃? 500mA、 看起来太多。Leo
Leo