Other Parts Discussed in Thread: UCC28600-Q1, UCC28180, UCC28064A, UCC28600, TIDA-01495
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28600 主题中讨论的其他部件: UCC28180、 UCC28064A、 TIDA-01495
工具/软件:WEBENCH设计工具
我需要开发此开关稳压器:
输入85-240 VAC 50/60 Hz
隔离式输出 48 VDC,8 A
也许我可以使用 UCC28600-Q1、但我不确定。
我可以使用 sluu256a.pdf 作为指南吗? 您能帮我修改本文档的原理图以满足我的要求吗?
我尝试使用 slvc104j.xls 工具、但无法使用。
谢谢你
Maurizio Porro