This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28600:开关稳压器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600-Q1, UCC28180, UCC28064A, UCC28600, TIDA-01495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739831/webench-tools-ucc28600-switching-regulator

器件型号:UCC28600
主题中讨论的其他部件: UCC28180UCC28064ATIDA-01495

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我需要开发此开关稳压器:

输入85-240 VAC 50/60 Hz

隔离式输出 48 VDC,8 A

也许我可以使用 UCC28600-Q1、但我不确定。

我可以使用 sluu256a.pdf 作为指南吗? 您能帮我修改本文档的原理图以满足我的要求吗?

我尝试使用 slvc104j.xls 工具、但无法使用。

谢谢你

Maurizio Porro

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maurizio、

    感谢您关注 UCC28600。 对于反激式拓扑、48V (8A)为384W、这是太大的输出功率。 最好使用 PFC + DC/DC 的两级方法。 对于 PFC、您可以查看 UCC28064A 用于低厚度或 UCC28180用于低组件数量。 对于直流/直流、您可以考虑 LLC 拓扑、因为零电压开关可提供良好的效率。

    您可能感兴趣的是 TIDA-01495。 它与您的要求不完全匹配、但接近您感兴趣的功率范围。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到了您的建议:非常感谢您建议使用 LLC 拓扑而不是反激式拓扑。
    您建议的功率范围很好、但我需要48VDC、8A 输出、而不是24VDC、20A 输出。
    您能帮我修改您的建议原理图、以满足我的需求吗?
    我将非常感激。
    谢谢你。
    再见
    Maurizio Porro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maurizio、

    e2e.ti.com/.../384W-LLC.zip

    请参阅随附的.zip。 您可能需要在基准评估期间进行一些微调、但这应该是必要更改的主要部分。

    此致、

    本·洛夫