This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:内部 PCM;哪个接地?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739842/bq34z100-g1-internal-pcm-which-ground

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100

大家好、我对 bq34z100-G1电量监测计的使用有一些疑问:

 1) 1)我计划使用 bq34z100-G1来测量电量计 Ultralife UBBL22、这是一款具有内部保护电路模块的2线4S1P 锂离子电池组。 bq34z100-G1数据表中的各种图说明了保护 FET 与顶部电池的正极端子之间到电池组中节点的连接。 当然、我无法访问该节点。 这样做是否重要?  

 2) 2) bq34z100-G1数据表中的各种图说明了如何将底部电池的负极端子(即检测电阻器的 SRP 节点-在其他图中被指定为 BAT-)用作电量监测电路的接地端。 我是否有任何理由不应将 PACK-(感测电阻的 SRN 节点—与应用板上的系统接地相同)用作电量监测电路的接地?

 3) 3)只是为了澄清—如果我错了、请纠正我的问题:我的负载连接在 PACK+和 PACK-之间、我还连接了 PACK+和 PACK-之间的充电器。

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    1和2)如果您使用的是带集成保护器的电池组、并且您只能访问电池组+和电池组-那么这就是我们所说的系统端应用。 bq34z100-G1确实在这些情况下工作、但接地将是电池组-。 但是、需要记住的一点是、如果电池组内部的保护处于低侧、则如果保护器跳闸、这将导致 bq34z100-G1器件接地失效、因此您将失去与器件的通信。 最好是可以访问此节点、但如果无法正常工作、正如我所说的那样。

    3) 3)电池组上的电池组+将是 bq34z100的 BAT+、也将是充电器中的 PACK+。 电池组中的电池组将是34z100的 SRP、并连接到感应电阻器、然后 Rsense 的另一侧是 SRN、本质上是 PACK。

    谢谢

    Miguel