请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 主题中讨论的其他器件: BQ34Z100
大家好、我对 bq34z100-G1电量监测计的使用有一些疑问:
1) 1)我计划使用 bq34z100-G1来测量电量计 Ultralife UBBL22、这是一款具有内部保护电路模块的2线4S1P 锂离子电池组。 bq34z100-G1数据表中的各种图说明了保护 FET 与顶部电池的正极端子之间到电池组中节点的连接。 当然、我无法访问该节点。 这样做是否重要?
2) 2) bq34z100-G1数据表中的各种图说明了如何将底部电池的负极端子(即检测电阻器的 SRP 节点-在其他图中被指定为 BAT-)用作电量监测电路的接地端。 我是否有任何理由不应将 PACK-(感测电阻的 SRN 节点—与应用板上的系统接地相同)用作电量监测电路的接地?
3) 3)只是为了澄清—如果我错了、请纠正我的问题:我的负载连接在 PACK+和 PACK-之间、我还连接了 PACK+和 PACK-之间的充电器。
谢谢、
Chris