请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25606 大家好、
如果我想禁用 JEITA 功能、我是否可以在 TS 引脚上使用10k + 10k Ω 的电阻分压器?
我的客户不想使用 JEITA 功能、他更喜欢我们的独立充电器、如 BQ25606 (更少的组件会更好)、对此有何建议?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.