This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:禁用 JEITA 功能

Guru**** 2532350 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739751/bq25606-disable-jeita-function

器件型号:BQ25606

大家好、

如果我想禁用 JEITA 功能、我是否可以在 TS 引脚上使用10k + 10k Ω 的电阻分压器?

我的客户不想使用 JEITA 功能、他更喜欢我们的独立充电器、如 BQ25606 (更少的组件会更好)、对此有何建议?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以添加10k 电阻器来禁用 JEITA。 BQ25606是独立开关充电器的理想选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、
    与您再次确认、放置两个电阻器作为10k + 10k 分压器是否正常? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果您不使用热敏电阻、则使用10k + 10k 电阻器。