This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:在4.2V 充电电压和2A 充电电流下为3.7V 电池充电的最小输入电压。

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739472/bq24170-minimum-input-voltage-to-charge-3-7v-battery-at-4-2v-charge-voltage-and-2a-charge-current

器件型号:BQ24170
主题中讨论的其他器件: BQ25606

您好!

我们正在设计一个具有电池充电器 IC 的 PCB、用于3.7V 单节锂聚合物电池、目前我们计划在设计中使用 BQ24170电池充电器 IC。

让我来解释一下 PCB 中的内容

它在输入侧有一个降压稳压器、支持5V 至24V 的宽输入电压范围、从而为我们提供稳定的4.5V 输出。

接下来、为电池充电器 IC 提供此输入、以便为3.7V LI-poly 电池充电。

PCB 的最后一级是升压稳压器、该稳压器将从上述降压稳压器(连接外部适配器时)获取3.7V 电池输入和4.5V 电压、从而产生5V、3A 输出功率。

现在我的问题是、4.5V 是否足以让电池充电器以4.2V、2A 的充电电流为电池充电?

还建议为3.7V 电池充电所需的最小输入电压是多少?

建议我们选择一个能够为运行提供足够电流的降压稳压器。

请尽快回复。

此致、
Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karthik、

    4.5V 是 BQ24170的最小工作输入电压。 您应该为电压留出裕量。 同时、您还可以针对您的应用检查 BQ25606。