请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24170 主题中讨论的其他器件: BQ25606
您好!
我们正在设计一个具有电池充电器 IC 的 PCB、用于3.7V 单节锂聚合物电池、目前我们计划在设计中使用 BQ24170电池充电器 IC。
让我来解释一下 PCB 中的内容
它在输入侧有一个降压稳压器、支持5V 至24V 的宽输入电压范围、从而为我们提供稳定的4.5V 输出。
接下来、为电池充电器 IC 提供此输入、以便为3.7V LI-poly 电池充电。
PCB 的最后一级是升压稳压器、该稳压器将从上述降压稳压器(连接外部适配器时)获取3.7V 电池输入和4.5V 电压、从而产生5V、3A 输出功率。
现在我的问题是、4.5V 是否足以让电池充电器以4.2V、2A 的充电电流为电池充电?
还建议为3.7V 电池充电所需的最小输入电压是多少?
建议我们选择一个能够为运行提供足够电流的降压稳压器。
请尽快回复。
此致、
Karthik