This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS763-Q1:Vout = 5.7V 时的 Vout 偏差

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS763-Q1, MULTIPKGLDOEVM-823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739147/tps763-q1-vout-deviation-at-vout-5-7v

器件型号:TPS763-Q1
主题中讨论的其他器件: MULTIPKGLDOEVM-823

你(们)好

客户希望 Vout = 5.7V、最大 Iout 80mA、Vout 偏差=+/- 3.5%。

他将使用 TPS76301-Q1来实现可调输出电压。

D/S 显示、对于以下整个温度范围、5V 时的 Vout 偏差=+/- 3%<= 1.5V、100mA 时的 Vout <= 1.5V。

我的问题是 D/S 还可以确保 在100mA 电流下、Vout = 5.7V 时、在整个温度范围内的输出电压为+/- 3%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    该器件的数据表规格仅高达5V。 我想看看我们是否有任何有关更高输出电压下精度行为的数据。 请允许我花一些时间来了解这一点。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    在 Iout =最大100mA 时、客户的最小 VIN 为6V。

    如果输出电压在输出电流= 100mA 时处于5.5V ~ 5.7V 的范围内,我们仍然可以确保 最大压降低于200mV?

    D/S 仅将 TPS76350案例视为如下所示。

    因此、我希望您还能在电流为100mA 时查看 Vout = 5.5V ~ 5.7V 时的最大压降。

    让我期待 BU 的快速响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    虽然可调器件的输出电压可能高于5V、但 TPS763-Q1系列仅经过测试并指定最大输出电压为5V。虽然未指定最大压降用于5.7V 输出、 如果您查看指定的固定输出电压的压降规格、您会注意到、最大压降会随着 Vout 的增大而减小。 因此、200mV 应具有足够的余量(Vin - Vout)、以确保输出进行调节。

    由于您的应用不在 TPS763-Q1的测试和指定范围内、因此强烈建议进行原型设计。 MULTIPKGLDOEVM-823可用作此器件的第一遍原型板。

    非常尊重、
    Ryan