Other Parts Discussed in Thread: TPS544B20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS544B20 大家好、
对于 TPS544B20默认设置、加电由 CNTL 引脚控制、如果在 IC 的默认设置下让 CNTL 悬空、我认为 CNTL 引脚将为零电压、因为这是输入引脚。 是否有人 可以帮助再次确认? 谢谢你。
BR、
Mark Chen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Mark、您好!
不建议将 CNTL 引脚悬空。 原因是器件(TPS544B20)将处于不确定状态、CNTL 引脚保持悬空。
作为参考、CNTL 信号的建议电压如下:
CNTL 信号的最小输入高电平阈 值为2.1V、CNTL 信号的最大输入低电平阈值为0.8V。CNTL 引脚可配置为高电平有效或低电平有效(反相)逻辑。 CNTL 信号的最大电压为7V
谢谢、
Ryan