This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B20:CNTL 悬空时的行为是什么和#39?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738340/tps544b20-what-s-the-behavior-when-cntl-floating

器件型号:TPS544B20

大家好、

对于 TPS544B20默认设置、加电由 CNTL 引脚控制、如果在 IC 的默认设置下让 CNTL 悬空、我认为 CNTL 引脚将为零电压、因为这是输入引脚。 是否有人 可以帮助再次确认? 谢谢你。

BR、

Mark Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    不建议将 CNTL 引脚悬空。  原因是器件(TPS544B20)将处于不确定状态、CNTL 引脚保持悬空。

    作为参考、CNTL 信号的建议电压如下:

    CNTL 信号的最小输入高电平阈 值为2.1V、CNTL 信号的最大输入低电平阈值为0.8V。CNTL 引脚可配置为高电平有效或低电平有效(反相)逻辑。  CNTL 信号的最大电压为7V

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ryan、

    我再次确认了 EVM 上的 CNTL 引脚,无论我设置为仅控制引脚还是仅运行,CNTL 始终保持6.5V,我认为 CNTL 引脚被上拉至内部 BP6,对吧?
    我可以使用 CNTL 的外部偏置电压来控制我想要的使能转换器吗?

    谢谢、
    Mark Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    正确、从 BP6到 CNTL 的内部电流源标称值为6.6uA、最大值为10uA

    您可以使用 CNTL 的外部偏置电压来启用/禁用转换器、只需能够拉低至低于0.8V 的10uA 电流即可确保器件关闭。

    谢谢、