请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3813 您好,
我的客户正在使用此器件进行设计、他们希望有20~25秒复位窗口。
Cext 被设定为56nF、但是复位时间只能达到大约16秒。
最初应该是22秒。
我发现、如果使用外部电容器、复位时间设置会有错误
我是否可以问、是因为绿色的位置标记导致了这个问题?
22秒的75%大约为16秒
请参阅客户提供的原理图、并告知我们是否需要解决问题
感谢你的帮助。