This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A45:TPS7A45被禁用时为负输出。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734665/tps7a45-negative-output-when-tps7a45-is-disabled

器件型号:TPS7A45

大家好、我的 TPS7A45设计如下所示。

但是、当引脚1为低电平以禁用 TPS7A45时、输出大约为-0.5V。 我还尝试在引脚4上放置500欧姆以提供负载、但没有做任何改进。

 如何在 TPS7A45被禁用时防止负输出?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiwei、

    TPS7A45没有任何负内部电源轨、因此它可以保持的最低输出电压为0V。当 LDO 处于关断模式时、导通 FET 悬空、 因此、可能还有另一个元件连接到输出轨、能够将其保持在-0.5V。尝试将 TPS7A45输出与任何其他负载隔离、并检查是否仍然出现此问题。

    谢谢、
    Gerard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiwei、

    由于已经有几个星期没有答复,我认为这一问题已经解决。 如果没有、您可以随时响应。

    谢谢、
    Gerard