Other Parts Discussed in Thread: TPS798-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS798-Q1 尊敬的 所有人:
我 ,TPS79801输出电压4.5V,、但有时输出电压仅为1.5V R138损坏、看起来 像短路。 我更改新器件,它恢复正常,导致结果的原因?我测量 Vin 和 Vout 引脚,它们到 GND 正常。 感谢你的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.