This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS798-Q1:输出电压误差

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS798-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734892/tps798-q1-output-voltage-error

器件型号:TPS798-Q1

尊敬的 所有人:

  我  ,TPS79801输出电压4.5V,、但有时输出电压仅为1.5V R138损坏、看起来 像短路。 我更改新器件,它恢复正常,导致结果的原因?我测量 Vin 和 Vout 引脚,它们到 GND 正常。  感谢你的帮助。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    如果 R138在您的应用中受到损坏、您可能需要更改其额定功率。 TPS798-Q1的电流限制最大为200mA。 因此、R138的额定功耗 P = I^2 * R = 0.2^2 * 10 = 0.4W

    原理图中需要注意的另一点是 VBAT 和 VDD 之间串联的元件数量。 这些会导致输出在较低的输入电压下超出稳压范围。 D45、D6和 D44上的压降组合在一起。 R138的压降也将为 Vd、max = IO、max * R138 = 50mA * 10欧姆= 0.5V。这些组件上的压降都会增加 TPS798-Q1调节4.5V 输出所需的最小输入电压。

    此应用的最小输入电压是多少?

    谢谢、
    Gerard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    由于已经有几周没有答复,我假设这一主题已经解决了。 如果没有、您可以随时响应。

    谢谢、
    Gerard