This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:闪存编程稳健性

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739724/bq34110-flash-programming-robustness

器件型号:BQ34110

我正在设计具有 BQ34110和外部闪存的系统。

固件(*。bq.fs 文件)和数据(*。df.fs 文件)的更新计划 通过板载 IC 的 FlashStream 解析器进行。

Q1:如果在闪存写入期间发生电源中断、会发生什么情况?

BQ34110是否会在引导状态下重新启动、等待继续编程会话? 如何检测?

Q2:如果传输的数据损坏、该怎么办? 即、使用 NOK CRC 传输的一个(或多个)数据块。

如何检测损坏文件的传输、以及如何从传输中恢复?

BR / Urban

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Urban、

    如果电源中断、监测计将保持 ROM 模式、因为完整性字(是.fs 文件的最后一部分)尚未恢复。 如果传输的数据损坏、校验和将失败。 如果.fs 文件中的任一步出现故障、您应该返回 ROM 模式中闪存被擦除的部分的开头并重新开始。

    此致、
    Matt