请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 我正在设计具有 BQ34110和外部闪存的系统。
固件(*。bq.fs 文件)和数据(*。df.fs 文件)的更新计划 通过板载 IC 的 FlashStream 解析器进行。
Q1:如果在闪存写入期间发生电源中断、会发生什么情况?
BQ34110是否会在引导状态下重新启动、等待继续编程会话? 如何检测?
Q2:如果传输的数据损坏、该怎么办? 即、使用 NOK CRC 传输的一个(或多个)数据块。
如何检测损坏文件的传输、以及如何从传输中恢复?
BR / Urban