This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:UCC 28704辅助绕组波形、无扁平器件

Guru**** 2814315 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28704, PMP40144

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738797/ucc28704-ucc-28704-aux-winding-waveform-no-flat-part

器件型号:UCC28704
主题中讨论的其他器件: PMP40144

你(们)好

我尝试 在反激式拓扑中构建直流/直流隔离式缓冲器、但没有光耦合器反馈、因此我选择了 UCC28704。

我构建的电路与 PMP40144的原理图类似、但具有 R6 420K。

该电路不会启动、而保持仅会产生初始的3个脉冲、因此由于安全特性的原因、它无法启动。

我注意到辅助绕组的波形,但也 没有平坦部分,我认为这可能是原因。

您对此有什么建议吗?

谢谢

科科斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Konstantimos、

    感谢您关注 UCC28704。 您能否在3个初始脉冲期间共享 VS 引脚和 CS 引脚波形?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、感谢您的回复

    下面是波形

    通道1是辅助绕组上 MOSFET 通道2的漏极

    MOSFET 漏极上的通道1、VS 上的通道2

    通道1位于 CS 上 MOSFET 通道2的漏极上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Konstantimos、

    您能否检查变压器的泄漏情况? 复位时间看起来有点长。 理想情况下、泄漏复位时间应小于750ns。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ben 的建议。

    我将尝试重新设计变压器。但由于我的应用是、我必须将初级绕组放置在卷带的一侧、而次级绕组必须位于另一侧。因此、它们必须是并排的、并且不能进行调整以避免漏电感。

    Kostas