This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:TPS2378从适配器更改为 PoE 电源

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753, TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739442/tps2378-change-from-adapter-to-poe-power-source-of-tps2378

器件型号:TPS2378
主题中讨论的其他器件:TPS23753

你(们)好

我的客户将使用 TPS2378设计"使用 TPS23753的高级适配器 ORing 解决方案"中的选项3电路。
根据 本文档、有时需要从适配器更改为 PoE 电源。
请问现在几点?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    通常、PSE 的可用功率不足以为每个下游 PD 器件供电、因此必须对功率进行预算。 因此、客户可以使用适配器优先级、以便在 PD 部署位置附近没有可用的交流电源连接时、PoE 可以作为备用电源。

    请告诉我这是否能回答您的问题。

    此致、
    Tom Amlee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,TOM-SAN

    感谢你的答复。
    我的客户考虑在交流适配器关闭时使用 PoE 供电。
    因此、他们希望知道从交流适配器更改为 PoE 的时间。
    我可以抽出时间吗?


    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    PD 切换到 PoE 输入所需的时间将为几百毫秒。 PD 和 PSE 需要执行检测、分级和上电。 这是一段足够长的时间、足以使输出电压下降。

    要缩短此时间、请参阅第3.6节。 它讨论的是在适配器具有优先级的情况下保持 PSE 与 PD 的连接。 我没有这种转换的时间长度、但它不足以看到输出电压上的明显冲击。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师