请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2378 主题中讨论的其他器件:TPS23753、
你(们)好
我的客户将使用 TPS2378设计"使用 TPS23753的高级适配器 ORing 解决方案"中的选项3电路。
根据 本文档、有时需要从适配器更改为 PoE 电源。
请问现在几点?
此致、
横田洋三
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
横田洋三先生:
PD 切换到 PoE 输入所需的时间将为几百毫秒。 PD 和 PSE 需要执行检测、分级和上电。 这是一段足够长的时间、足以使输出电压下降。
要缩短此时间、请参阅第3.6节。 它讨论的是在适配器具有优先级的情况下保持 PSE 与 PD 的连接。 我没有这种转换的时间长度、但它不足以看到输出电压上的明显冲击。
此致、
Tom Amlee
PoE PD 应用工程师