请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM1117 大家好、这是 Mike
我使用的是 LM1117IMP-3.3/NOPB,输出电压不是3.3V/V,它是4.4V,输入是5V
我以前使用过这款 RV、我不记得有任何问题、
引脚2 (一个位于封装中间、一个位于三个引脚上方)是否必须连接在一起?这是此设计与最后一个引脚的区别...
此致
Mike
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.