This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:LM1117IMP-3.3/NOPB 在输出端具有不同的电压

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734638/lm1117-lm1117imp-3-3-nopb-has-a-different-voltage-at-the-output

器件型号:LM1117

大家好、这是 Mike

我使用的是 LM1117IMP-3.3/NOPB,输出电压不是3.3V/V,它是4.4V,输入是5V
我以前使用过这款 RV、我不记得有任何问题、

引脚2 (一个位于封装中间、一个位于三个引脚上方)是否必须连接在一起?这是此设计与最后一个引脚的区别...

此致
Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    通常、当线性稳压器的输出高于设定的电压时、这是由意外偏置造成的。 由于 LM1117的 DCY 封装仅允许访问输入电压、输出电压和 GND、因此它限制了意外偏置可能施加到输出电源轨本身的位置。 常见的泄漏路径是残留磁通、在组装后未正确清除、如果线性稳压器本身具有多个输入电源轨、则有时会在负载中清除。 由于 LM1117等传统线性稳压器无法灌入电流、因此一旦输出偏置到高于其设置电压、则由负载自己在稳压范围内将输出拉低。

    插片和引脚2在内部连接;但是、仍需将插片和引脚2连接到同一平面、这一点很重要。 DCY 封装中 LM1117的主要散热器是 Vout 平面;因此、为了最大限度地提高热性能、最大限度地增加连接到稳压器的 Vout 平面非常重要。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    这是一个有趣的解释、我认为这是我自己犯的错误、我展示了我的原理、以及我如何在 PCB 中实施这种方法

    我认为将二极管放在那里是不好的、因为输出电压比输入电压低、因此您所说的无意偏置效应

    我移除了二极管、替换了 LM1117、它的工作方式很有魅力、但保护 LM1117的方法是什么?此配置是基于数据表进行的。

    此致

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    将一个负载电阻连接到输出、以吸收保护二极管 D1的泄漏电流。 50µA 通过 D1的泄漏电流是唯一偏置 LM1117输出的电流、负载电阻必须吸收高达 μ A 的泄漏电流。 一个33k 负载电阻将灌入这个电流并且使得 LM1117额外拉取50µA Ω。

    50µA、D1的泄漏电流通常远小于数据表的5 μ A 最大额定值、这似乎有点奇怪、这足以使 LM1117发生故障。 D1是否会损坏并导致更多的泄漏电流流动? 您能否测量 D1的泄漏电流?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    由于已经有几周没有答复,我假设这个主题已经解决了。 如果不正确、请随时再次发布。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan
    很抱歉、这个线程很晚了、这是因为二极管的阻断电流和我电路中需要的电压、它正在进行某种分频。
    我取出二极管并放置其他类型的保护电路、感谢对该螺纹的检查
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    没问题、很高兴您解决了您的问题。 我将标记您之前的帖子、以便任何具有类似问题的人都可以快速找到您解决该问题的方法。

    非常尊重、
    Ryan