我目前正在 一个非常简单的应用中使用 TPS22922负载开关、在这个应用中、它控制一个小型高度计的功率。 负载开关的输入电压介于2-3V (纽扣电池)之间。 输入电容大于输出电容。 导通信号由微控制器控制。
我在多个器件上观察到故障、其中当负载开关关闭(ON 为低电平)时、输出端存在残余电压(~1V)。 这会导致有源放电电路中的65欧姆电阻器上消耗大量电流。 输出电压似乎通过 VIN 泄漏到器件中。 当我降低 VIN 处的电压时、VOUT 下降。 因此、Δ 值通常约为2V。
是否有任何关于导致此泄漏的原因的想法? 体二极管是否损坏?
请注意、我已经确认高度计本身没有发生泄漏。