This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22922:器件故障

Guru**** 2381060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22922
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739364/tps22922-device-failures

器件型号:TPS22922

我目前正在 一个非常简单的应用中使用 TPS22922负载开关、在这个应用中、它控制一个小型高度计的功率。 负载开关的输入电压介于2-3V (纽扣电池)之间。 输入电容大于输出电容。 导通信号由微控制器控制。

我在多个器件上观察到故障、其中当负载开关关闭(ON 为低电平)时、输出端存在残余电压(~1V)。 这会导致有源放电电路中的65欧姆电阻器上消耗大量电流。 输出电压似乎通过 VIN 泄漏到器件中。 当我降低 VIN 处的电压时、VOUT 下降。 因此、Δ 值通常约为2V。

是否有任何关于导致此泄漏的原因的想法? 体二极管是否损坏?

请注意、我已经确认高度计本身没有发生泄漏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您联系 E2E。

    为了更好地了解应用、有几个问题:

    1. 您使用的是哪个版本的 TPS2292、您是否使用了具有 QOD 的 TPS2292?
    2. 您能否分享一份原理图和行为示波器快照的副本?
    3. 您是否在高度计断开连接的情况下尝试运行这些测试? 器件是否表现出相同的行为?
    4. 您是否尝试更换过 TPS22922? 更换设备是否可以解决问题?

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    使用具有 QOD 的 TPS22922YFPR。

    电路如下所示。 请注意、VSYS 具有更高的电容、未显示(47uf)。

    下图显示了导通为低电平时的 Vin (ylw)和 Vout (蓝色)(~0V)

    3.我从电路上拆下了高度计、但问题仍然存在。 结果相同。

    4.我没有机会更换负载开关、因为封装会带来这种困难。

    如果您需要整个原理图、我可以通过离线方式向您发送电子邮件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的更新。

    我对您提供的原理图和波形有点困惑。 关于原理图、您是否使用相同的负载开关将 SDO、CS 和 VDD 拉为高电平? 将数据线和 CS 拉为高电平的原因是什么? 您可以共享高度计的零件号吗?

    在波形上、看起来输出(蓝色) 在输入(黄色)下降之前下降到0V。 为什么会出现这种情况? 您是切换引脚还是更改条件?

    请随时通过 a-huang@ti.com 向我发送电子邮件 、以分享完整的原理图。

    谢谢、

    黄亚瑟