This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:200W 双向隔离式 DCDC

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302, UCC256303, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738694/ucc256302-200w-bidirectional-isolated-dcdc

器件型号:UCC256302
主题中讨论的其他器件: UCC256303LM5122

您好、Ben -San、

我的保管人希望使模拟 200W 双向隔离式 DCDC 成为可能。

DC50V 至 DC300V <=>DC400V   效率 TGT 为97%<-可能很困难

反向模式为 DC300V FIX。 电压<= DC400V   和 300V 通过次级控制电压跟踪 CC 控制。

正向模式下、DC50V 至 DC150V 圆柱形与效率无关。

UCC256302是否符合此规范?

如果只有 UCC256303符合此规范、我将请求辅助。 为客户提供动力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    您是否有客户提案的方框图? UCC25630x 只能控制单向转换器。 您需要关闭 UCC25630x 并使用单独的控制器以另一种方式转换电源。 通常、双向转换器通过数字控制实现。 根据您提供的信息、我认为 UCC25630x 目前无法满足您客户的规格。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本-圣、

    日本有著名的 LLC 模拟反向路、作者 Junichi-San。

    我只问您、正向直流/直流转换器。

    从 DC50V-300V 到 DC400V 200W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    对于 LLC、50V 至300V 的输入范围非常大。 这将使功率级设计具有挑战性、尤其是当效率目标为97%时。 但限制不会来自 UCC25630x 控制器、而是仅来自 LLC 功率级设计。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ben -San、
    DC90V-DC300V 输入—仅限 UCC256303。 要求效率为97%的 DC150V - DC300V。
    DC50V-DC90V 输入—LM5122升压转换器在 UCC256303之前添加。 无需效率要求。
    安全绑定库大约为 DC400V。 我认为这有利于提高效率。