请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256302 主题中讨论的其他器件: UCC256303、 LM5122
您好、Ben -San、
我的保管人希望使模拟 200W 双向隔离式 DCDC 成为可能。
DC50V 至 DC300V <=>DC400V 效率 TGT 为97%<-可能很困难
反向模式为 DC300V FIX。 电压<= DC400V 和 300V 通过次级控制电压跟踪 CC 控制。
正向模式下、DC50V 至 DC150V 圆柱形与效率无关。
UCC256302是否符合此规范?
如果只有 UCC256303符合此规范、我将请求辅助。 为客户提供动力。