This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:对 bq40z50-R1重新编程

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737647/bq40z50-r1-reprogramming-bq40z50-r1

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我在使用 bqStudio 1.3.54.1对 bq40z50-R1进行重新编程时遇到了一些困难。  当我尝试从数据存储器下载.gg.csv 文件并将其写入数据闪存时、它显示正确、但当我读取数据闪存时、旧值显示为备份。  起初、我以为可能是因为电池组是密封的、所以我在将.gg.csv 文件写入 DF 之前、通过"Registers"页面上的"Manufacturer Access"命令输入了 unseat 命令、但在读取 DF 时、我仍然得到了"旧"文件。

我错过了哪些步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我认为问题可能出在 bqStudio 的版本上。
    尤其是在使用不同版本导出 gg.csv 文件时、可能会误解回读验证并中止对数据闪存的写入。
    请使用 www.ti.com/.../Bqstudio 上 bqStudio (v 1.3.86.3)的测试版本
    这将解决此问题。
    此外、如果您在此处发布 gg.csv 文件、我可以检查我是否可以重复此问题。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。  我已将 bqStudio 升级(升级至1.3.53、而不是1.3.86、因为它被指定为"仅用于测试")、并能够使 DF 正确读取和写入。  我注意到的一件事是、当导入 DF 时、我需要指定从文件导入、因为"默认"设置仅保留先前的 DF 值(即使您手动更改它们)。