请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R1 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
我在使用 bqStudio 1.3.54.1对 bq40z50-R1进行重新编程时遇到了一些困难。 当我尝试从数据存储器下载.gg.csv 文件并将其写入数据闪存时、它显示正确、但当我读取数据闪存时、旧值显示为备份。 起初、我以为可能是因为电池组是密封的、所以我在将.gg.csv 文件写入 DF 之前、通过"Registers"页面上的"Manufacturer Access"命令输入了 unseat 命令、但在读取 DF 时、我仍然得到了"旧"文件。
我错过了哪些步骤?