This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563200:有关电阻值的查询

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739550/tps563200-inquiry-about-resistance-value

器件型号:TPS563200

可能涉及的对象

我撰写此电子邮件是为了询问有关 TPS563200的一些问题。

尤其是、电阻器的值就是我要寻找的值。

我使用该组件将电压从5V 转换为3.3V

根据数据表中的表4、R2的建议组件值为33.2k Ω

遗憾 的是、33.2k Ω 电阻器缺货、因此我正在寻找一个可以替代33.2k Ω 的电阻器。

33千欧电阻器是否可用于此应用?

如果不是、  是否可以通过串联两个电阻器来实现33.2千欧?

如果您知道任何信息、请回复。

此致。

Wonwook SEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、您可以使用过大的串联电阻器、也可以更改 R2和 R3以确保输出电压为3.3V。 请参阅数据表第15页。

    肖恩