请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS563200 可能涉及的对象
我撰写此电子邮件是为了询问有关 TPS563200的一些问题。
尤其是、电阻器的值就是我要寻找的值。
我使用该组件将电压从5V 转换为3.3V
根据数据表中的表4、R2的建议组件值为33.2k Ω
遗憾 的是、33.2k Ω 电阻器缺货、因此我正在寻找一个可以替代33.2k Ω 的电阻器。
33千欧电阻器是否可用于此应用?
如果不是、 是否可以通过串联两个电阻器来实现33.2千欧?
如果您知道任何信息、请回复。
此致。
Wonwook SEO