This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62085:开关频率放大器;Iout

Guru**** 2392995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739218/tlv62085-switching-freq-iout

器件型号:TLV62085

您好!

您能为我提供以下问题的建议吗?

在输入电压= 2.5V 时、开关频率从300mA 负载下降、如下所示。 是否知道为什么开关频率仅在 Vin = 2.5V 时降低?

fPFM 的计算使用 Iout。 我想 VOS 读取 Iout。 如果我的理解是正确的、您能告诉我如何使用 VOS 获取 Iout 吗? (是否有内部电流感测?)

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagata、

    我将检查开关频率并返回给您。
    我想您正在讨论方程式1、但我不确定我是否正确理解了您的问题。 Iout 是施加在器件输出端的负载、它是您选择为器件运行的运行条件。 如果 DCDC 转换器连接到另一个系统、则可以使用电流探头测量 Iout、并使用该值进行计算。

    什么是最终应用? 您的工作条件是什么?

    谢谢、
    Sabrina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    感谢您的支持。 我只是 想知道如何 读取输出电流的机制。  器件是否获得输出电流?  如果是、您能 告诉我机械结构吗?

    我不想分享终端应用的详细信息。 您能直接讨论吗?  以下是我的电子邮件地址

    s-nagata@ti.com

    此致、
    Nagata。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    我通过邮件联系了您。
    关于您的第一个问题、图1中的测量使用1uH 电感器。

    当 Vin=2.5V 时、我预计使用0.47uH 电感器时变化会更小(类似于 Vin=3.6V 和 Vin=6V)。


    此致、
    Sabrina