请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62085 您好!
您能为我提供以下问题的建议吗?
在输入电压= 2.5V 时、开关频率从300mA 负载下降、如下所示。 是否知道为什么开关频率仅在 Vin = 2.5V 时降低?
fPFM 的计算使用 Iout。 我想 VOS 读取 Iout。 如果我的理解是正确的、您能告诉我如何使用 VOS 获取 Iout 吗? (是否有内部电流感测?)
此致、
Nagata。