This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27541:使用 LabVIEW 的传统芯片支持

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQPRODUCTION

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737333/bq27541-legacy-chip-support-using-labview

器件型号:bq27541
主题中讨论的其他器件: BQEVSWBQPRODUCTION

大家好、我已经开始了一项新工作、希望我能够为一些自动化工具编程过时的 BQ 芯片提供支持。 我希望有人能帮助我。

问题在于、使用的自动化工具使用 LabVIEW 2012和 EV2300通过 HDQ 对 bq27541上的数据块进行编程。 继续支持此功能的唯一方法是使用用于开发代码的相同32位 XP 包装盒继续用作唯一有效的东西。

我正在尝试将所有这些内容移至64位 Windows 10计算机上的 LabVIEW 2018、但由于所有工具都是旧的、因此它们是官方不支持的。  

我已经为 EV2300安装了驱动程序并通过 bqEVSW 进行通信、这确实起了作用。 但是、为了使用 LabVIEW 代码、我需要引入 bq80xRW 对象、并且我遇到障碍。 从我可以挖掘的内容来看、我需要注册 ActiveX 对象、但我只有 bq80xRw.ocx 文件、而不是 DLL。 有人知道我可以从哪里获得 DLL 吗? 我正在阅读一些内容、这些内容表明只能从 TI 员工处直接获得... 是这样吗?

此外、是否有其他方法可以使用当前自动化工具支持这些旧芯片?

感谢您的任何帮助

-mk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mk:

    您能否检查附加文件夹以查看内容是否对您有所帮助

    e2e.ti.com/.../1727.EV2300-Customer-Kit-_2800_1_2900_.zip

     您必须从以下链接安装 bqEVSW、才能安装 dll

    www.ti.com/.../bqevsw

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、感谢您快速响应

    在我发布并找到此主题后、我进行了更多挖掘(e2e.ti.com/.../648111 、您提供了指向客户套件和 BQProduction 软件的链接)。 BQProduction 软件实际上包含了我需要的 DLL、我对此表示感谢。

    目前、我仍然无法将 ActiveX 对象放入 LabVIEW 2018、尽管它确实出现在 Visual Studio 中、因此这可能是美国国家仪器公司的问题。

    但是、就 BQ80xRW 对象而言、我仍在 XP 计算机上使用它、它根本没有支持文档。 您是否有关于 BQ80xRW 库中包含的函数方法的任何信息?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、以下是一些内容:

    我的前任在 forums.ni.com/.../2上提到将 DLL 置于开发人员模式时发现了这个线程? 您知道这意味着什么吗? 似乎我也在撞上这条路块

    -mk
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    遗憾的是、我不是 软件专家、因此无法在此提供任何帮助。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否知道是否有任何人在 BQ80xRW 库上有文档? 我有许多函数可供使用、但我不知道如何使用它们。 例如:

    -ReadSMBusblock()
    - WriteSMBusblock()
    - ReadFlash()
    - ReadOneWire()
    - WriteOneWire()
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、还有其他人可以帮助我获得 BQ80xRw.dll 支持吗?