主题中讨论的其他器件: BQEVSW、 BQPRODUCTION
大家好、我已经开始了一项新工作、希望我能够为一些自动化工具编程过时的 BQ 芯片提供支持。 我希望有人能帮助我。
问题在于、使用的自动化工具使用 LabVIEW 2012和 EV2300通过 HDQ 对 bq27541上的数据块进行编程。 继续支持此功能的唯一方法是使用用于开发代码的相同32位 XP 包装盒继续用作唯一有效的东西。
我正在尝试将所有这些内容移至64位 Windows 10计算机上的 LabVIEW 2018、但由于所有工具都是旧的、因此它们是官方不支持的。
我已经为 EV2300安装了驱动程序并通过 bqEVSW 进行通信、这确实起了作用。 但是、为了使用 LabVIEW 代码、我需要引入 bq80xRW 对象、并且我遇到障碍。 从我可以挖掘的内容来看、我需要注册 ActiveX 对象、但我只有 bq80xRw.ocx 文件、而不是 DLL。 有人知道我可以从哪里获得 DLL 吗? 我正在阅读一些内容、这些内容表明只能从 TI 员工处直接获得... 是这样吗?
此外、是否有其他方法可以使用当前自动化工具支持这些旧芯片?
感谢您的任何帮助
-mk