This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:在上电条件下观察到输出骤降。

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733127/tps25940-output-dip-observed---at-power-on-condition

器件型号:TPS25940

尊敬的团队:

我们将 TPS25940AQR 用于电路保护。

在上电时、我们将根据下图获得电压骤降。

我们已根据数据表中提到的图表验证了 EN/UVL、OVP。  EN/UVL、OVP 与数据表中提到的完全相同。

此外、我们已将电路板上的所有输出组件(Efuse 的输出)隔离、并连接了1A 的外部电阻负载。  

 下面的波形 说明了该问题

 

CH1: FLT#引脚电压、上拉电压为5V

通道2: 输出5V 电源。

提供了原理图文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Guru、

    您能否检查器件是否焊接完美?
    请提供 Vin、Vout、Iin 和 FLT 的波形

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Guru、

    是否有更新?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们已经测试并发现以下问题。  

    我们已连接1A 负载。

    我们随机打开和关闭了。 在某些情况下、我们没有发现任何压降。 请找到以下波形。  

    CH1:输入电压;  CH2:I_MON 引脚;  ch3:FLT#引脚;  CH4:输出电压

    但大部分时间(如果我们测试10次、则观察到大约8次骤降)。 请找到以下波形。

    CH1:输入电压;  CH2:I_MON 引脚;  ch3:FLT#引脚;  CH4:输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Guru、

    感谢波形。
    我看到您的原理图中的 IMON 引脚打开。 您如何测量 IMON 电压? 最好在调试时使用电流探针来探测直流电流(输入电流)。
    您提到了1A 负载。 它是5欧姆的电阻负载吗? 或使用任何电子负载

    请检查 EN/UVLO 和 OVP 处的电压

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    对于 IMON 引脚、我们连接了10K 欧姆电阻器、另一端连接到 GND。 我们将在10KOhm 处进行探测。

    我们已经验证了 EN/UVLO、OVP 上的电压。 所有电压均正常。

    我们将使用电阻负载进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Guru、

    对于1A 负载、在 IMON 引脚上连接10kOhm 电阻时、应在 IMON 引脚上提供520mV 电压。 我看到您的测试波形中有1V 电压。
    在空载和多个电路板上观察到的行为是否相同?
    为了排除噪声相关性、在测试时移除 EN/UVLO 和 OVP 引脚上的 R3。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Guru、

    您能否确认行为重复性。 如果需要、我们可以致电以解决此问题

    此致、
    Rakes
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    很抱歉耽误你的时间。

    我们已经验证了1A 负载下 IMON 引脚上的电压。 它大约为0.59V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Guru、

    我已向您发送私人邮件。 请回复安排电话并进行讨论。

    此致、
    Rakes