请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25940 尊敬的团队:
我们将 TPS25940AQR 用于电路保护。
在上电时、我们将根据下图获得电压骤降。
我们已根据数据表中提到的图表验证了 EN/UVL、OVP。 EN/UVL、OVP 与数据表中提到的完全相同。
此外、我们已将电路板上的所有输出组件(Efuse 的输出)隔离、并连接了1A 的外部电阻负载。
下面的波形 说明了该问题
CH1: FLT#引脚电压、上拉电压为5V
通道2: 输出5V 电源。
提供了原理图文件。