Other Parts Discussed in Thread: TPS2546
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2546 大家好、
我的客户希望在移动电源相关应用中使用 TPS2546来握手、使用 iphone 等便携式设备为具有1A 电流的 iphone 充电。
它们可以提供的最大 Iout 为1A、否则它们的系统热性能会成为问题。 因此、他们需要将 TPS2546设置为 DCP/分频器1 (ctl1、ctl2、ctl3、ILIM_SEL = 1、0、1、0)模式、以告诉便携式器件最大输出电流为1A。 但在该模式下、没有负载检测功能。 因此它们无法让 MCU 进入睡眠模式。
我们是否有满足以下两项要求的好建议?
- 连续1A 输出电流限制
- 有源负载检测