This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:TPS2546电流限制和负载检测

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738067/tps2546-tps2546-current-limit-and-load-detection

器件型号:TPS2546

大家好、

我的客户希望在移动电源相关应用中使用 TPS2546来握手、使用 iphone 等便携式设备为具有1A 电流的 iphone 充电。

它们可以提供的最大 Iout 为1A、否则它们的系统热性能会成为问题。 因此、他们需要将 TPS2546设置为 DCP/分频器1 (ctl1、ctl2、ctl3、ILIM_SEL = 1、0、1、0)模式、以告诉便携式器件最大输出电流为1A。 但在该模式下、没有负载检测功能。 因此它们无法让 MCU 进入睡眠模式。  

我们是否有满足以下两项要求的好建议?

  1. 连续1A 输出电流限制
  2. 有源负载检测  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以在这里帮助我吗?

    补充信息:

    1. 没有用于控制 TPS2546的主机 MCU。
    2. DP_OUT/DM_OUT 不能由电阻器短路、因为它们用于其他功能。  
    3. 客户需要负载检测功能、以便在插入 iphone 时使用状态输出激活睡眠系统。  

    我们尝试了几个想法、但都失败了、  

    1. CDP 模式(1、1、1)、iPhone7在没有主机 MCU 的情况下无法消耗电流、而 ipad 在没有 MCU 的情况下可以消耗1.5A 电流。
    2. DCP_auto 模式(0、1、1)使用1A ILIM_HI 时、iPhone7会使用 不连续的充电电流异常充电。  

    当器件处于 DCP/分频器1模式时、这似乎是进行有源负载检测的最佳方法。 但客户没有访问权限。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    从设计角度来看、您需要负载检测功能、并且没有主机可供控制。 因此、DCP_auto 0、1、1模式是最合适的模式。

    问题是什么?

    您的意思是客户没有访问 DCP/分频器1模式的能力?

    此致、

    菲飞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feifei、

    感谢全体人员的支持。