大家好、
我有几个设计使用 TPS92641来驱动微控制器控制下的单个高电流(15-20A) LED。 其中一个设计使用单个 TPS、另一个设计使用3。 单通道设计工作良好。 我混合处理施加到 IADJ 的经滤波 PWM 电压和 SDIM 的 PWM 斩波、以在从大约1%到100%(高达20A)的满输出的整个范围内控制 LED 输出。 对于更高的输出电平、我将 SDIM 保持为高电平、并通过控制 PWM 占空比来改变施加到 IADJ 输入的电压。 随着 LED 所需的光输出下降、我将 IADJ 保持在其标称值的10%左右、并斩波 SDIM 以进一步降低光输出。 我正在使用几个不同波长的 LED、这两个 LED 都显示了这个问题。
在三通道板上、我的两个通道(一个通道工作正常)存在一些间歇性问题、但另两个通道间歇性关闭、尽管它们的控制输入被正确驱动。 我确信这不是过热问题、因为控制器芯片不会受到触摸的影响。 当不运行时、控制器将其所有栅极输出信号保持在其未激活状态。 8.5V 电源正常工作、VREF 应为3V。 UDIM 输入通过一对电阻器偏置到控制器的电源、电阻器将欠压阈值设置为大约10V。 我使用12V @ 20A 或12V@25A 电源来运行电路板、该电源始终测量12V 电压。
当我将 IADJ 输入增加到接近100%(1.78V)时、芯片开始工作。 相反、如果我将 IADJ 增加到20%或30%、则芯片将保持休眠状态、就像内部时钟停止一样。 一旦 IADJ 输入足够高、使芯片"启动"、我可以将其降低到10%或20%、控制器保持开启状态。 但是、它会间歇性地关闭、在几分钟或更长时间后关闭。 如果我立即将 IADJ 增加到100%、控制器将像以前一样恢复运行。
三通道板上的两个控制器执行此操作。 我已经用显微镜和示波器在电路板上做了几十次检查、以寻找间歇性焊接连接或缺失信号、但找不到。
欣赏您可能有的任何想法。
谢谢、
Scott