This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:几个 TPS92641#39;s 间歇性关断/未启动

Guru**** 2530200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738082/tps92641-a-few-tps92641-s-intermittently-shut-down-don-t-start

器件型号:TPS92641

大家好、

我有几个设计使用 TPS92641来驱动微控制器控制下的单个高电流(15-20A) LED。  其中一个设计使用单个 TPS、另一个设计使用3。  单通道设计工作良好。  我混合处理施加到 IADJ 的经滤波 PWM 电压和 SDIM 的 PWM 斩波、以在从大约1%到100%(高达20A)的满输出的整个范围内控制 LED 输出。  对于更高的输出电平、我将 SDIM 保持为高电平、并通过控制 PWM 占空比来改变施加到 IADJ 输入的电压。  随着 LED 所需的光输出下降、我将 IADJ 保持在其标称值的10%左右、并斩波 SDIM 以进一步降低光输出。  我正在使用几个不同波长的 LED、这两个 LED 都显示了这个问题。

在三通道板上、我的两个通道(一个通道工作正常)存在一些间歇性问题、但另两个通道间歇性关闭、尽管它们的控制输入被正确驱动。  我确信这不是过热问题、因为控制器芯片不会受到触摸的影响。  当不运行时、控制器将其所有栅极输出信号保持在其未激活状态。  8.5V 电源正常工作、VREF 应为3V。  UDIM 输入通过一对电阻器偏置到控制器的电源、电阻器将欠压阈值设置为大约10V。  我使用12V @ 20A 或12V@25A 电源来运行电路板、该电源始终测量12V 电压。

当我将 IADJ 输入增加到接近100%(1.78V)时、芯片开始工作。  相反、如果我将 IADJ 增加到20%或30%、则芯片将保持休眠状态、就像内部时钟停止一样。  一旦 IADJ 输入足够高、使芯片"启动"、我可以将其降低到10%或20%、控制器保持开启状态。  但是、它会间歇性地关闭、在几分钟或更长时间后关闭。  如果我立即将 IADJ 增加到100%、控制器将像以前一样恢复运行。

三通道板上的两个控制器执行此操作。  我已经用显微镜和示波器在电路板上做了几十次检查、以寻找间歇性焊接连接或缺失信号、但找不到。

欣赏您可能有的任何想法。

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Scott、

    "我正在使用几个不同波长的 LED、这两个 LED 都显示了这个问题。" 在三通道板上是这样、还是在"单通道设计运行良好"的单通道板上看到了这个问题。 您是否尝试将 LED 更改为其他驱动器以查看其是否与 VF 相关? 不同波长的 LED 将具有不同的正向电压。 三个通道的设计是否与单个通道(值等)相同?

    欠压阈值是上升还是下降输入电压? IC 的 Vin 引脚和三个通道的功率级旁边是否有电容器? 您是否仅为其中一个有故障的通道供电、而不为其他通道供电?

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、BR、
    感谢您的回复。
    单通道板可与任一 LED 类型良好配合使用。 我不认为问题与 VF 有关、因为控制器芯片不输出任何信号来切换电感器。 事实证明、两种 LED 颜色的正向电压几乎相同。
    根据我的理解、UDIM 电路中没有电容器/电感器、只有两个电阻器(68K 至 Vin 和10K 至接地)将工作阈值设置为大约10V。
    该控制器在输入电压为100nF、1uF 和22uF、Vcc 为1uF 时旁路掉。 NMOS 旁有三个绕过+12V 电源的22uF 电容器。
    我在上面讨论的所有测试结果每次仅使用一个通道。

    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Scott、

    是的、UVLO 设置为9.95V、容差较高、为10.45V。 您是否查看了 IC 上阻止其运行的所有引脚、包括在安装不正确的情况下使用 UVLO? COMP 将是另一个需要查看的引脚。 (如果您将 PWM 提高到100%并且它打开、这也很奇怪)。 您的电流感应电阻器值是多少? 您的 PWM 频率和开关频率是多少?

    我假设每个控制器都使用电容器旁路?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、
    电流感应电阻器为0.01欧姆。 标称 PWM 频率为60 KHz。 我正在为 IADJ 使用2级 R-C 滤波器(10K/100nF、后跟另一个10K/100nF)。 是的、控制器通过100nF、1uF 和22uF 全部陶瓷电容器旁路。
    我将在明天查看 COMP。
    该设计基于 TI 的20A LED 驱动器示例电路。 除了添加由滤波 PWM 驱动的 IADJ 之外、我没有太多的偏离。

    谢谢、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Scott、

    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    问题或多或少受到控制。  我发现、当 IADJ 以较小的 PWM 值驱动、低于10%并且通过斩波 SDIM 来控制亮度时、会发生非常奇怪的情况。  这种控制有点具有历史意义。  在我们的原始设计中、我使用了1uH 电感器、看到 IADJ 值在10%及以下时出现明显的 LED 闪烁。  由于我们需要更低的光输出电平、我开始斩波 SDIM 以进一步降低亮度。  这种控制策略已应用到我们使用10uH 电感器的新设计中。

    首先发生的是驱动器(TPS92641)无法启动运行。  它只是位于那里、没有输出。  这种运行模式似乎会产生阈值。  控制器不会启动、直到其输入被驱动至一个阈值、然后被减少。 根据初始驱动电平、阈值可能非常高、为80-100%。  这意味着如果我最初以10%的速度驱动 IADJ 和 SDIM、控制器将无法启动。  将 IADJ 增加到100%后、一旦驱动程序开始将其降低到原来的10%、就会使芯片运行。  有时、在几分钟或几小时后、当以这些低占空比运行时、芯片将关断。  当它未关闭时、LED 会显著闪烁(随机光输出波动)。

    我已停止使用 SDIM 输入(它在控制器运行时保持高电平)、从而消除了闪烁以及阈值。  SDIM 始终处于高电平、当 IADJ 低至0.1%(分辨率限制)时、控制器似乎可靠地启动。  所以一切都很好。

    谢谢、

    Scott