主题中讨论的其他器件:LMZM23601
QCL-DFB 激光器需要超洁净的电源。 tps7a4700之后的 LMZM23601用于输出所需的电压。 但问题在于:tps7a4700的 PSSR 在 200kHz-2MHz 频率间隔内非常低、而 PWM 开关稳压器的频率在此间隔内。 因此、必须在 LDO 之前降低开关噪声、否则纹波可能无法接受。 可以给我一些建议吗?
非常感谢 您的参与。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
QCL-DFB 激光器需要超洁净的电源。 tps7a4700之后的 LMZM23601用于输出所需的电压。 但问题在于:tps7a4700的 PSSR 在 200kHz-2MHz 频率间隔内非常低、而 PWM 开关稳压器的频率在此间隔内。 因此、必须在 LDO 之前降低开关噪声、否则纹波可能无法接受。 可以给我一些建议吗?
非常感谢 您的参与。
您好、Rongjun、
由于您关注的频率如此之高、因此很难从 LDO 的角度改善 PSRR。 大多数用于改善 LDO PSRR 的技术仅在较低频率下具有显著的影响、如您在此 PowerPoint 中所见:
e2e.ti.com/.../5125.Application-Conditions-Impact-on-PSRR-and-Noise.pdf
如您所述、改善总体系统 PSRR 的一种常见方法是添加 π 型滤波器。 要回答您的问题、是的、 LMZM23601 输出电容器将贡献 C1、而 TPS7A4700输入电容器将贡献 C2。 需要注意的其他一些事项:
本应用报告更详细地介绍了如何使用 π 型滤波器和 LDO 来降低开关转换器的输出纹波:
谢谢、
Gerard