This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:如何在200kHz-2MHz 间隔内改进 LDO PSSR

Guru**** 2509945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738975/tps7a47-how-to-improve-ldo-pssr-in-200khz-2mhz-interval

器件型号:TPS7A47
主题中讨论的其他器件:LMZM23601

QCL-DFB 激光器需要超洁净的电源。 tps7a4700之后的 LMZM23601用于输出所需的电压。 但问题在于:tps7a4700的 PSSR 在  200kHz-2MHz 频率间隔内非常低、而 PWM 开关稳压器的频率在此间隔内。 因此、必须在 LDO 之前降低开关噪声、否则纹波可能无法接受。 可以给我一些建议吗?

非常感谢 您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murata 仿真表明 PI LC 是一个不错的选择。 现在、LMZM23601输出电容和 LDO 输入电容是否是 LC 电容值的一部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rongjun、

    由于您关注的频率如此之高、因此很难从 LDO 的角度改善 PSRR。 大多数用于改善 LDO PSRR 的技术仅在较低频率下具有显著的影响、如您在此 PowerPoint 中所见:

    e2e.ti.com/.../5125.Application-Conditions-Impact-on-PSRR-and-Noise.pdf

    如您所述、改善总体系统 PSRR 的一种常见方法是添加 π 型滤波器。 要回答您的问题、是的、 LMZM23601 输出电容器将贡献 C1、而 TPS7A4700输入电容器将贡献 C2。 需要注意的其他一些事项:

    • 确保将 LMZM23601反馈网络连接到电感器之前的节点(仿真原理图中的 P2)
    • 在输出电流为1A 的情况下、由于其串联电阻、π 型滤波器电感器上会出现相当大的压降
    • 务必首先对多级电源设计进行原型设计、并确保它们在负载瞬态测试中保持稳定

    本应用报告更详细地介绍了如何使用 π 型滤波器和 LDO 来降低开关转换器的输出纹波:

    www.ti.com/.../slva549.pdf

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerard:
    非常感谢。 Murata 滤波器将用于在 LDO 之前降低接近1MHz 的噪声、它应按照基准中的规则工作。