Other Parts Discussed in Thread: BQ24618, BQ40Z50-R2, BQ34Z100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27750
您好、TI 团队、
我们目前正在使用 具有以下配置的电量监测计进行新设计:
3节18650锂离子串联电池 (3.7V、4.2V 标称充电电压、3400mAh/电池)>>总容量3400 mAh、电池电压11.1 V、充电电压12.6V
因此、我们正在寻找:
- 完全独立的电量监测计,用于存储有关电池的所有数据
-电量监测计,可根据当前充电/放电率计算剩余时间(充满时间、续航时间)
-记录单元格老化
-I2C 通信接口
-封装尺寸越小 越好
此外、 您是否有具有特性和电池电量的器件。 在另一种方法中,您是否有一个具有 bq24618和 bq27750函数的部件。
我是否可以在该设计中使用27750。
提前感谢您。
查尔斯