This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750:能否将其用于设计

Guru**** 2530160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24618, BQ40Z50-R2, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739108/bq27750-can-i-use-it-for-the-design

器件型号:BQ27750

您好、TI 团队、

我们目前正在使用 具有以下配置的电量监测计进行新设计:

3节18650锂离子串联电池 (3.7V、4.2V 标称充电电压、3400mAh/电池)>>总容量3400 mAh、电池电压11.1 V、充电电压12.6V  

 因此、我们正在寻找:  

- 完全独立的电量监测计,用于存储有关电池的所有数据  

-电量监测计,可根据当前充电/放电率计算剩余时间(充满时间、续航时间)

-记录单元格老化

-I2C 通信接口

-封装尺寸越小 越好

此外、 您是否有具有特性和电池电量的器件。 在另一种方法中,您是否有一个具有 bq24618和 bq27750函数的部件。

我是否可以在该设计中使用27750。

提前感谢您。

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,查尔斯
    由于这是3s 设计、bq40z50-R2将更适合您的应用
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx

    我是否可以像这样使用 bq40z50-R2。 。使用的电池是完整的,不能将其损坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、我没有意识到您无法访问每个电池单元的终端。 在这种情况下、bq34z100是您的最佳选择。

    谢谢
    Onyx