This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5005:WEBENCH 能否使用 Vin=24V、Vout=-16V、Iout=0.5A 对 LM5005进行仿真?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5005, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739438/webench-tools-lm5005-can-lm5005-be-simulated-with-vin-24v-vout--16v-iout-0-5a-by-webench

器件型号:LM5005
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

 大家好、

 我们的一位客户正在考虑将 LM5005用于他们的新产品。 他们希望通过 WEBENCH 或其他任何方式(TINA-TI 或其他方式)来仿真 lm5005。 其条件为 Vin=24V、Vout=-16V、Iout=0.5A。

 WEBENCH 能否使用 Vin=24V、Vout=-16V、Iout=0.5A 对 lm5005进行仿真? 如果 WEBENCH 无法对其进行仿真、您能告诉我如何选择外部器件并使用外部器件对其进行仿真吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LM5005不支持 Webench 或 TINA-TI 中的反相配置。 您可以使用 Webench 模型来仿真标准降压配置。

    我建议使用此应用手册来设计 LM5005的反相配置:

    www.ti.com/.../slvae10.pdf

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katelyn、您好!

    感谢您的回复。 我明白了。 我将根据应用手册计算外部器件。

    此致、
    Kazuya Nakai。