请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5005 主题中讨论的其他器件: TINA-TI
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我们的一位客户正在考虑将 LM5005用于他们的新产品。 他们希望通过 WEBENCH 或其他任何方式(TINA-TI 或其他方式)来仿真 lm5005。 其条件为 Vin=24V、Vout=-16V、Iout=0.5A。
WEBENCH 能否使用 Vin=24V、Vout=-16V、Iout=0.5A 对 lm5005进行仿真? 如果 WEBENCH 无法对其进行仿真、您能告诉我如何选择外部器件并使用外部器件对其进行仿真吗?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya Nakai。