Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5176 主题中讨论的其他器件: LM5175
您好、先生、
我们的客户使用了 LM5176、他们认为 空载 条件下的功耗过高。
我们将检查 TI LM5176EVM 如果 Vout=12V 无负载条件输入具有6V (VIN)*0.125A (Iin)=0.75W (引脚)、24V*0.0634=1.52W、36V*0.0712A=2.56W。
EN=低静态电压24V*0.0059A=0.14W。
我们如何改进? 由于客户使用的是电池、因此他们关心此问题。
TI 是否有其他支持9~36V 至12V @ 7~10A 的解决方案?
为什么相同 条件 下的功耗差范围为0.75W 至2.56W?
Hugo